This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G14:有关 IOH/IOL 条件的问题。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/674987/sn74ahct1g14-question-about-ioh-iol-conditions

器件型号:SN74AHCT1G14

 大家好、

 我们的一位客户发现、SN74AHCT1G14 数据表(SCLS322P)第3页的电气特性中可能存在两个错误说明。

 数据表显示 VOH/VOL 的电流值条件 为-50mA/+50mA。   这些电流条件 是否正确?

 客户认为 +/-50uA 是正确的。 哪个值是正确的?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、
    您的客户是正确的--数据表有误,读数应为50uA,而不是50mA。 我会将其添加到我们的数据表勘误表中以进行修复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复。 这对客户和我都很有帮助。

    此致、
    Kazuya Nakai。