This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:关于 SN74AVC1T45DCKR/SN74LVC1G07DCKR 的 Tj MAX

Guru**** 2549350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/674908/sn74avc1t45-about-tj-max-for-sn74avc1t45dckr-sn74lvc1g07dckr

器件型号:SN74AVC1T45

尊敬的支持团队:

 SN74AVC1T45DCKR/SN74LVC1G07DCKR 的最高结温(Tj)是多少?  

谢谢。

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我将链接常见问题解答页面、其中包含常见问题解答。 对于您可能遇到的任何其他/未来问题、这是一个很好的参考资源。

    此问题的答案可在本页的问题1下找到:

    谢谢!