This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4538:用于 CD74HCT4538M96、TMS320C32的 IBIS 模型

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4538-Q1, CD74HC4049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/673026/cd74hct4538-ibis-model-for-cd74hct4538m96-tms320c32

器件型号:CD74HCT4538
主题中讨论的其他器件:CD74HC4538-Q1CD74HC4049

各位专家:

 是否有适用于 CD74HCT4538M96 (IC 多谐振荡器双 MON 16SOIC)的 IBIS 模型可用? 是 CD74HC4538-Q1的 pspice 模型(汽车类高速 CMOS 逻辑双路可重触发)
 精密单稳多谐振荡器)将执行 CD74HCT4538M96的类比功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!
    我们没有该器件的仿真模型。

    TI 提供的任何"CD74"器件都是从 Harris Semiconductor 收购的、可能永远不会有仿真模型。 我建议使用这些器件进行原型设计(许多器件、包括 HC4538、可在 PDIP 中使用、以便于测试)。

    我们目前没有任何适用于单稳多谐振荡器的 PSpice 模型-这些器件高度依赖于外部组件、因此很难准确建模。 我还会建议对其中任何一个进行原型设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您是否具有"CD74HCT4538M96"-多谐振荡器的任何类似等效模型。

    我需要 IBIS 模型进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishekh、
    我发现的最接近的是 CD74HC4049。 该模型可从此处获取:
    www.ti.com/.../toolssoftware