This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:如果 VCCA 电源轨不存在但器件启用、会发生什么情况

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/674229/sn74avc4t245-what-happens-if-vcca-rail-is-not-present-but-device-is-enable

器件型号:SN74AVC4T245

您好!  

在我们的示例中、可能不存在 VCCA 电源并且存在 VCCB 电源。 还启用了 OEN。  

在这种情况下-  

1) 1)端口 A IO 的行为是什么? 这些端口 A IO 是否处于三态模式?  

2) 2) IC 可禁用 VCCA 并启用 VCCB 和 OEN 是否安全?  

谢谢、此致

Tarang Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tarang、

    此器件专用于局部断电应用。 在这种情况下是可以的。 当 VCCA 为0V 时、输出将置于高阻抗状态
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!  

    在我们的情况下、VCCA 引脚将断电、在这种情况下、VCCA 可能无法为0V、VCCA 引脚上可能存在一些失调电压。  

    那么、在 VCCA 处有多大的电压之前、我们可以让端口 A IO 处于三态模式?  

    我假设 VCCB 侧也会发生相同的行为。 请确认。  

    谢谢、此致

    Tarang Jindal

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tarang、

    是的、VCCB 侧将以相同的方式执行。 我无法保证 Ioff 电路会使输出高阻抗的确切电压、但为了确保加电或断电期间的高阻抗状态、OE 应通过上拉电阻器连接到 VCC。