This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T50:热性能信息

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/673401/sn74aup1t50-thermal-information

器件型号:SN74AUP1T50

大家好、

请帮助确认 SN74AUP1T50DCKR 的热性能信息。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我目前没有热性能信息、我今天将提交此申请。
    绝对最大结温为150C、超过该温度时、器件可能会出现可靠性问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    当我获得有关热数值的更多信息后、我会告诉您。
    现在、我将关闭此功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    以下是散热分析得出的 sn74aup1t50dck 结果:

    所有值均以 oC/W 为单位

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)
    274.3.
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)
    186.9.
    Result - Theta JB (标准数据表值)
    164.3
    结果- psi JT (标准数据表值)
    78.3.
    结果- psi JB (标准数据表值)
    163.9