This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:14位电平转换器

Guru**** 2597395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/674955/txs0102-14-bit-level-shifter

器件型号:TXS0102

大家好、

由于客户需要14个信号才能进行电平转换,因此我们想知道是否适合为设计选择4位3件和2位1件?

是否存在任何计时差异?

或者我们必须为 同步选择4位第4部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie、您好!

    是否列出正在使用的信号接口标准?
    SPI、I2C、UART 等
    漏极开路还是推挽?
    可能有方向控制器件作为单芯片解决方案、这可能是合适的。