This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:浪涌应用

Guru**** 2530070 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/674413/sn74avc16t245-surge-application

器件型号:SN74AVC16T245

我的客户 希望在 secenario 下方使用 SN74AVC16T245DGGR、控制器左侧和右侧是光学模块。

客户 希望使用光学模块热插入;我注意到 SN74AVC16T245不支持热插入。

但是客户表示添加了串联电阻、您认为 SN74AVC16T245在热插拔中能够承受吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:
    我们将于周一返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    请解释当您提到热插入时对器件执行的操作。
    该器件符合 Ioff 部分断电规范、但不支持热插入。 该器件还可在控制输入端承受过压。
    设备可能未损坏、但系统性能可能不会受到影响。