This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1GU04:正弦波输入的增益和传播延迟

Guru**** 2963630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/674770/sn74lvc1gu04-gain-and-propagation-delay-of-sin-wave-input

器件型号:SN74LVC1GU04
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G14、 LM339

您好!

LVC 系列产品的收益是多少? 施密特触发器动词(sn74lvc1g14)会怎么样?

我注意到、对于 GU04、3.3V 时为~25dB 本文档的位置为:

www.ti.com/.../szza043.pdf

这些规格是否在某个位置给出?

我的输入信号是幅值变化(50mV 至1V)的相对较慢的正弦波、我想将其转换为具有可预测传播延迟的方波。 传播延迟与振幅有关、我想对此加以说明。 也许您可以建议另一种方法。 我在比较器方面遇到了类似的问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    我们不会指定逻辑反相器门的增益、阈值和许多其他特性、因为它们的主要目的是在单端二进制信号上运行、因此这些值是多余的信息。 您在数据表中看到的就是我们测试和保证的所有内容。

    由于我们不会测试这些值、即使您确实找到了一个工作正常的器件、也无法知道它是否会在所有生产批次和变体中继续如此。

    我建议使用专门为此应用设计的器件(即比较器)。 恐怕我不知道您的传播延迟问题的解决方案。 您可以尝试在我们的比较器论坛中发帖、让 TI 的比较器专家来了解该问题。

    要进入正确的论坛、只需发布器件型号为"LM339"或类似比较器的新问题。 如果您有任何问题、请告诉我、我可以尝试提供帮助。