This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:LVC 系列输入电压容差

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/674661/sn74lvc244a-lvc-series-input-voltage-tolerance

器件型号:SN74LVC244A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC125A

如果 VCC 不存在、LVC 系列逻辑器件(特别是 SN74LVC244A 和 SN74LVC125A)是否能够承受输入引脚上存在电压(3.3V)的情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、
    是的。

    有两个地方可以检查这一点--绝对最大额定值表列出了最大输入电压为6.5V,而其他器件的值为"Vcc + 0.5V"

    由于输入电压与 Vcc 无关、因此无论 Vcc 是多少、输入上都可以有任何(有效)电压。

    您可以检查的另一个地方是电气特性表中的 Ioff 规格。 该规格表明当 Vcc = 0时、器件的所有 I/O 引脚将进入高阻抗状态。

    这些功能中的任何一个或两个都可以实现您所需的功能。