This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97:有助于解码二进制日期代码

Guru**** 2533770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/674205/sn74lvc1g97-help-to-decode-the-binary-date-code

器件型号:SN74LVC1G97

大家好。

您能帮助解码  

 SN74LVC1G97DCK 的二进制代码标记。 请查看照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    欢迎来到论坛! 我会将您链接到我们的常见问题解答页面、该页面是查找常见问题解答的绝佳位置。 与此类似、具体而言、请参阅链接中的问题2。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的迪伦:
    谢谢你。 我认为链接很有用。
    但这个问题没有答案。

    此致。
    Paolo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    这应该会有所帮助。

    从您的图片中、我看到:年代码1000 = 8、月代码0110 = 6。 2008年6月。