This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:无 Vcc 性能

Guru**** 2550040 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/673883/sn74lv4t125-no-vcc-performance

器件型号:SN74LV4T125

此部件是否具有断电保护功能? 如果不是、在没有电源时、哪个产品线允许我阻止输入信号? 假设该开关将5V 下变频至2.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、
    无论电源电压如何、SN74LV4T125都将接受高达7V 的输入信号。

    如果电源关闭、则输出也将处于高阻抗状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否知道具有单个 OE 而不是每个通道的单个使能端的类似器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LV4T125在我们的产品系列中相对独特-有一系列缓冲器具有单个 OE 引脚,但不能提供 LV4T125的转换功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再想一想-您可以使用 SN74LVC244进行转换-该器件有8个通道,2个 OE 引脚,每个引脚控制4个缓冲器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以了、谢谢。