This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有差分输入和输出的触发器

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/672999/flip-flop-with-differential-input-and-output

大家好、团队、

TI 是否具有具有差动输入/输出的逻辑器件?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    请根据您的要求进行更改。是否可以在此处考虑具有 Q 和 Q\输出的触发器?
    我不认为我们在"逻辑"下有差分输入器件、但许多其他 TI 组可能有差分线路驱动器类型的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TI 是否有 MAX9381的替代产品? 这是具有时钟和数据差分输入的触发器。

    谢谢、此致、
    Hans
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、

    我不知道我们产品系列中任何具有差动输入的高速触发器3GHz。
    您是否认为客户尤其需要此器件?