This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/674073/txs0102-questions

器件型号:TXS0102

团队、

由于 TXS0102用于 MDIO 接口、因此有两个问题需要回答。 处理器为3.3V、PHY 为1.8V。

提到的 Vcca 数据表需要小于或等于 Vccb。 并查看数据表第1页的典型方框图、其中 A 侧显示处理器、B 侧显示外设。 因此、只要 Vcca<=Vccb、我们就将处理器放在 B 侧、将外设放在 A 侧、对吧? 我认为这是很好的原因、它是双向的。  

2.您能否解释这两个方框图之间的"一次性"连接为何在数据表 P14和 P15中有所不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、

    1) 1)正确、Vcca 必须小于或等于 Vccb 是系统中使用器件时的唯一条件。
    2) 2)第二幅图是正确的、其中显示了 IO 单元的内部架构、而图1显示了高级方框图视图。 图1需要更新以显示正确的互连。