This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245DGGR 通电电压? VCCA 或 VCCB?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/674210/sn74lvc16t245dggr-energized-voltage-vcca-or-vccb

您好、社区

我们在其中一个项目中使用 SN74LVC16T245DGGR 作为3.3V 至5V 电平转换。

VCCA =3.3V、VCCB =5V。 在我的设计中、VCCA (3.3V)将在 VCCB (5V)之后3.3ms 出现。  

这里的关注点是:

为 IC 通电的电压是多少? 是 VCCA 还是 VCCB?

2、一旦3.3V 电压出现、端口 A 将从 FPGA 获取有效逻辑。 直到端口 A 处于三态。 因此、我只想确认、一旦 VCCB (5V)到来、IC 是否会通电? 如果是、则直到3.3V 电压出现(持续3.3ms)、端口 A 上的三态逻辑不应在端口 B 侧反映、从而影响5V 逻辑电路。

谢谢、此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、
    答案是- VCCA 和 VCCB 都向器件施加电压、但器件运行需要这两个电压。

    对于您的应用、建议使用上拉电阻器保持 OE\高电平、直到系统准备好运行、然后将其切换至低电平以实现正常运行。 建议在数据表的"电源相关建议"部分(第11节)执行此操作

    电气特性表中的数据表规格"Ioff"告诉我们、如果 VCCA _或_ VCCB 设置为0V、器件将保持高阻抗模式。 这意味着、无论哪个电源首先加电、器件都将保持"关闭"状态、直到另一个电源打开。