This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC04:SN74HC04DR 和 CD74HC04M96有何区别?

Guru**** 2528760 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC04, SN74HC04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/674098/sn74hc04-what-is-the-difference-between-sn74hc04dr-and-cd74hc04m96

器件型号:SN74HC04
主题中讨论的其他器件:CD74HC04

大家好、TI 人、
你好。

请告诉您 SN74HC04DR 和 CD74HC04M96之间有何区别?

此致
姜微吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiang、
    我建议查看数据表。 这些中列出了所有差异。

    首先是相似之处。 这些器件属于同一逻辑系列(HC)、具有相同的功能(04 -十六进制逆变器)-因此您可以预期工作电压、电流和功能表将是相同的。

    第一个主要区别在第1页---- CD74HC04是由 TI 从 Harris Semiconductor 收购的,而 SN74HC04是由 TI 设计的。 此外、CD74HC04的额定温度范围为-55至+125C、SN74HC04的额定温度范围为-40至+85C。

    之后,我很容易发现两个数据表之间的时序规格有多个差异--尽管差异很小。

    您是否需要帮助您在两个器件之间做出决定的特定应用、或者您是否遇到了其中一个器件的问题?