This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:工作温度85或125

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/671483/sn74lvc1g14-operating-temperature-85-or-125

器件型号:SN74LVC1G14

您好、专家、

在数据表中、额定工作温度为85度。

然而、在样片网站上、温度为-40至125。 为什么同一器件具有不同的工作温度?  在什么情况下、工作温度为125?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、

    该器件的不同封装具有不同的热性能。 我们建议最大自然通风工作温度为85 C、因为我们无法保证在该温度范围内正常运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、-40至125不是器件工作温度? 它仅是封装温度?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您将此事提请我们注意。
    我看到封装页面列出了所有封装的125C、但器件数据表中的 Ta 为85C。
    在该器件上执行了温度扩展项目、但似乎限制和数据表规格尚未更新。

    让我向产品工程团队确认这一点、然后返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    "半导通"显示高达125C 的全温度、在数据表中、我们的器件显示85C。 这令人困惑。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的许多产品工程支持团队目前正在休假、因此响应会延迟。

    我认为 Ta 需要为125C、这也包括更改数据表规格、但我需要首先从 PE 团队确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、

    我向 PE 团队确认、LVC1G14器件支持除 BGA 封装外的125C Ta 操作。
    将更新数据表以反映相同情况。