This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108 -是否可以在双向缓冲器中运行

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/672877/lsf0108-lsf0108---is-it-ok-to-operate-in-bi-direction-buffer

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

您好、E2E、

LSF0108能否在 1.2V 至1.125V 之间的小电压转换中以双向缓冲器功能运行?

如果没有,我们是否知道具体原因?

或者、是否有更合适的解决方案可以作为双向缓冲器功能来处理此工作?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加一个界面是 MDIO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原因是 LSF 需要两个电源之间至少0.8V 的电压才能工作。

    例如、可以使用3.3V 电源和1.125V 电源实现此转换、但我不建议这样做。 与小型转换器相比,LSF 系列转换器更适合大电压变化--我希望这样小的电压变化会带来问题。

    我强烈建议您观看简短的视频系列、其中介绍了 LSF 系列的工作原理 :training.ti.com/LogicMinute

    我建议使用双电源收发器进行转换--这将允许对电源电压进行微调。 SN74AXC8T245是此类转换的最佳选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    关于 LSF 系列、如您所述、两个电源之间至少需要0.8V 的电压、以进行速率计算。 如果是、则不 允许1.2V 至1.8V 之间的电压转换条件、如数据表第一页所示。 正确吗?

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是和否--不能直接做到这一点,但是,如果你观看我链接的视频,你可以看到怎么做这样的事情。 在这里、我要花很长的时间来解释器件的完整操作。 您只需几分钟即可通过视频详细了解其工作原理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    关于 MDIO 接口中的电平位移+缓冲器解决方案、客户需要它可以在没有任何引脚控制的情况下自动检测方向。 MDIO 是双向信号。

    检查 SN74AXC8T245的数据表、它似乎需要控制双向信号的方向引脚。

    是否有任何变通方法或更合适的零件?

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果是这种情况、则唯一的选项是 LSF0108。 我建议让他们让 EVM 来测试它--此外,他们的系统是否有至少2V 的电源?