This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS4558:SIM 卡开关解决方案

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS4558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/673498/txs4558-sim-card-switch-solution

器件型号:TXS4558

您好!  

我正在寻找1至8端口仿真卡开关解决方案、我是否可以询问我们是否可以使用此器件来实现此目的?

系统中还需要什么?

如果有建议、请告诉我。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TXS4558是一款双 SIM 卡解决方案器件、内置 LDO 和用于 SIM IO 的转换器。
    多路复用器开关在内部选择2个仿真卡中的一个来连接到基带处理器。
    最好考虑真正的1:8多路复用器解决方案、如果这是多路复用器和信号开关团队提出的要求。