This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74AC74:CD74AC74的辐射敏感性

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74AC74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/673184/cd74ac74-radiation-susceptibility-of-cd74ac74

器件型号:CD74AC74

您是否有 CD74AC74的辐射数据?

如果没有、您能否提供裸片表面面积?

这将用于预测器件的易感性

辐射。

谢谢、


Carolyn Sleeper

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carolyn:
    由于成本限制、我们不会对我们的商用级器件进行空间评估。 我已要求我们的高可靠性人员也做出响应、以添加他们可能拥有的任何详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carolyn、
    我们在该器件上没有任何特定的辐射数据。 但是、怀疑 TID 性能将约为10krad。
    有几个逻辑器件已经改进了 TID。 位于-SP 中的 AC00、HC02和 AC14。 可在以下网址找到这些网址: www.ti.com/.../space.html
    对于 TID、这些改进版本应大于50krad。 我们没有 SESee 数据。 可能提供第三方或行业数据。

    芯片区域是无法公开披露的 IP。
    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水