This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC157A:NC7SZ157P6X 交叉参考

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC257A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/670861/sn74lvc157a-nc7sz157p6x-cross

器件型号:SN74LVC157A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC257A

团队、

您能否帮助您突破 NC7SZ157P6X RoHS 标准?  

请提供确切的器件型号、而不仅仅是 GPN。  

请告诉我  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TI 与该器件等效的是 SN74LVC257AQPWREP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以将其视为直接替换器件、即引脚排列/引脚间距、封装和功能等效器件?

    请告诉我

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SN74LVC257AQPWREP 具有与 NC7SZ157P6X 相同的功能和类似的参数、但引脚排列不兼容。 原因是 SN74LVC257A 是一款四路2线至1线多路复用器、而不是单路 NC7SZ157P6X。