This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCBH164245:最大支持数据速率

Guru**** 2520410 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCBH164245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/672903/sn74avcbh164245-maximum-support-data-rate

器件型号:SN74AVCBH164245

大家好、

您能告诉我1.8V => 3.3V/3.3V => 1.8V 时 SN74AVCBH164245的最大支持数据速率吗?
在数据表中、开关 特性最大值约为5ns。
这意味着支持200Mbps 吗?
谢谢你。

此致、
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jade、

    我在产品文件夹页面上看到 freq 支持为100Mhz。 因此它能够支持200Mbps。