Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74AVC4T774, LSF0102, TXB0108
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/670933/lsf0108-rise-time-is-too-slow
器件型号:LSF0108主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T774、 LSF0102、 TXB0108
您好!
客户将 LSF0108用于1.8V 至3.3V 的8MHz SPI 应用、原理图如下。
但是、他们发现输出信号无法达到3.3V、并且上升时间似乎太慢。 下面的波形是在输出侧(SPI 时钟)将输出侧上拉电阻器从1k Ω 更改为200 Ω 后的波形。 (使用原始1k 欧姆时、上升时间较慢。) 我认为 LSF0108应该能够覆盖8MHz 的速度。 他们应该怎么做来解决这个问题?
谢谢!
安东尼