This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:CC1310模拟读取

Guru**** 2546960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/673087/rtos-cc1310-analog-read

主题中讨论的其他器件:CC1310

工具/软件:TI-RTOS

您好 TI 团队

我是德州仪器的第一位计时用户、有2个问题

问题1:

我在 CC1310开发套件/硼上找不到 GPIO 引脚...  是否有 CC1310开发套件/ Bord 上的映射、以便我可以找到 GPIO 引脚?

问题2:

我需要从外部传感器读取模拟值、我是否可以遵循任何示例?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    问题1. 请参阅《CC13xx 用户指南》SWCU117的第11章(I/O 控制)。

    问题2. 请参阅开发工具页面上的 Sensor Control Studio。 以下是链接


    www.ti.com/.../toolssoftware

    谢谢、
    PM