This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4046A:此器件是否有 VCO 频率图或公式?

Guru**** 2546960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/673071/sn74lv4046a-is-there-a-vco-frequency-chart-or-formula-for-this-part

器件型号:SN74LV4046A

该 PLL 芯片的数据表提到、相对于其前代产品 CD4046、VCO 已经得到了改进。  但是、在选择使 VCO 运行的时序 Rs 和 C 值时、数据表中没有任何帮助。  

是否有人看到了此器件的应用手册?  

计时电阻器和电容器与旧的 CD4xxx 系列器件有多大差异?

Jim Olson

放射研究

拉斐特、IN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    该器件的工作原理与 SN74HC4046A 相同、该器件的数据表信息更丰富。还有一份应用报告《使用 CD54/74HC/HCT4046A 和 CD54/74HC/HCT7046A 的 CMOS 锁相环应用》可用于 SN74LV4046A。

    这两个器件之间的主要区别在于、LV 器件具有更强的输出驱动器、因此速度稍快、功耗更高(大约是 HC 系列器件动态功耗的2.5倍)。 在大多数情况下、我建议使用 HC 版本、因为文档更好、更广泛。