This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH162373:SN74LVTH162373

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH162373, SN74LVTH16373, SN74ALVCH162373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/672124/sn74lvth162373-sn74lvth162373

器件型号:SN74LVTH162373
主题中讨论的其他器件: SN74LVTH16373SN74ALVCH162373

我正在模拟 SN74LVTH162373的 IBIS 模型、但即使在无负载的情况下、它的上升时间也很慢。 我认为 IBIS 模型存在问题。 请尽快确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Krystal、

    SN74LVTH162373器件内部有一个小型串联电阻器、这可能会导致上升时间过慢。
    您认为上升时间是多少?期望是什么?
    我不直接处理 IBIS 模型、但您可以在 Spice 模型或 webench 论坛中发布相关内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    红色部分是 SN74LVTH162373仿真 、绿色部分是 SN74LVTH16373仿真。

    但是、如果我们在 2.7V 模型上筛选 SN74LVTH162373、则波形正确、但在3.3V 模型上波形保持低电平。 请进行确认、因为我需要最终确定原理图、而且我的时间太短了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Krystal、

    我认为这是模型文件中的错误、而不是器件本身的真实表示。
    我将向建模团队重点介绍这一主题、以了解这一主题。

    我尝试仿真该文件、但无法同时进行2.8或3.3V 仿真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您有什么建议呢?  我是否应该在设计中使用该缓冲器? 我需要一个具有保持功能和串联阻尼电阻的透明 D 型锁存器。 您能向我推荐这个器件型号附近的 ibis 型号吗?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Krystal、

    我刚刚验证了 SN74ALVCH162373 IBIS 模型,该模型适用于1.8V、3.3V。 您可以在设计中考虑这一点。
    如果还有其他问题、请告诉我。

    PS 我已向建模团队通知 SN74LVTH162373器件的 IBIS 模型不起作用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢:)