This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16244A:输入引脚悬空时输出不同

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH16244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/671681/sn74lvth16244a-different-output-when-input-pin-floating

器件型号:SN74LVTH16244A

大家好、团队、

我在客户方面遇到了一个问题。 它们具有两个 板载 SN74LVTH16244A、具有相似的设计和布局。 如果它们断开 了 SN74LVTH16244A 输入引脚连接、它们会发现一个电路板上的器件输出始终为高电平、而另一电路板上的输出始终为低电平。 我检查了结果、在这两个电路板上没有明显的差异、如果执行 A-B-A 交换测试、输出仍然随电路板一起进行。

我已检查 SN74LVTH16244A 数据表和"慢速或浮点 CMOS 输入的影响"、对于浮动输入、器件输出应为随机高电平或低电平。

您能帮我提供更多建议来解释这一点吗? 是否可以与电源或其他设备相关?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    我很乐意提供帮助。 我能否获得两个板的原理图以帮助我验证问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    我没有来自客户的原理图、但我们已经通过其他连接断开了输入和输出引脚。

    我们发现与输入连接的长浮动导线会影响输出。 我们怀疑耦合到浮动线路中的噪声会影响输出。

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johnny、

    请参阅总线保持应用手册以了解有关内部总线保持电路的更多信息。
    www.ti.com/.../scla015.pdf

    输入电路形成一个弱锁存器、以通过反馈电路保持最后已知状态。
    两个电路板是否具有相同的最后已知状态?