This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TWL1200-Q1:与 AM4376和 WL1837MOD 兼容的接口

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4376, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/671967/twl1200-q1-interface-compatible-with-am4376-and-wl1837mod

器件型号:TWL1200-Q1

您好!

我们希望将  具有1.8V SDIO 线路 的 WL1837MOD 连接到 AM4376上的3.3V IO 线路。 在本报告的第4页上、我们可以看到 WL1837MOD IO: http://www.ti.com/lit/an/swra448a/swra448a.pdf 的电平转换示例、我们使用 TXS0108E 器件来实现这一点。 此器件与 TWL1200-Q1之间的区别是什么


 在 TWL1200-Q1 数据表中提到了1.8V 和3.3V IO 线路接口  

此外、请随时推荐在这种情况下可能适用的任何器件。