This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT04:器件型号 SN74HCT04的封装标记问题

Guru**** 2521850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/671837/sn74hct04-package-marking-question-for-part-sn74hct04

器件型号:SN74HCT04

尊敬的 TI:

我们的客户已收到 一些德州器件 SN74HCT04D、其器件顶部标记为 HCT04D 、但德州器件型号查找无法识别该标记。

我们以前接收的 SN74HCT04D 具有器件顶部标记 HCT04、可通过 TExaS 查找识别该标记。

 

您能否告知 HCT04D 是否是有效的器件标识??

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    很抱歉我错过了你的帖子,无法及时找到它:(

    顶部标记可在器件数据表中找到、右侧标记是正确的标记。 我在数据表顶部标记上看不到 HCT04D。 您能否给我们发送一张图片进行确认、我们可以从这张图片继续前进。