This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT16245B:"HOLD"运行...最小下拉?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/672256/sn74lvt16245b-hold-behavior-minimum-pull-down

器件型号:SN74LVT16245B

我有一个由3.3V 电源供电的74LVT16245B、方向也连接至3.3V、输入通过10k 电阻器下拉至接地、并通过晶体管选择性地连接至3.3V。  在晶体管关闭的情况下、输入端的电压仍然大约为2V、这意味着74LVT16245B 输入或关断晶体管仍在提供200uA 的电流。  如果我短接10k 下拉电阻、输入会变为0并保持该状态、即使短路消失后也是如此、这意味着74LVT16245B 输入存在某种"保持"行为。   

如何确定源电流的规格、或者、输入的推荐下拉电阻是多少?

JPA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 我被缺少标识和只有 TI 器件出现在 Google 搜索结果中的事实所欺骗。 它不是 TI 器件。