This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TWL1200-Q1:使用 TWL1200-Q1的 AM3276和 WL1837MOD 接口

Guru**** 2544710 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376, WL1837MOD, TWL1200-Q1, TWL1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/671665/twl1200-q1-am3276-and-wl1837mod-interface-using-twl1200-q1

器件型号:TWL1200-Q1
主题中讨论的其他器件: AM4376TWL1200WL1837MOD

您好!

我们希望将  具有1.8V SDIO 线路 的 WL1837MOD 连接到 AM4376上的3.3V IO 线路。 在本报告的第4页上、我们可以看到 WL1837MOD IO: http://www.ti.com/lit/an/swra448a/swra448a.pdf 的电平转换示例、我们使用 TXS0108E 器件来实现这一点。 此器件与  TWL1200-Q1之间的区别是什么


在 TWL1200-Q1数据表中提到了1.8V 和3.3V IO 线路接口  

此外、请随时推荐在这种情况下可能适用的任何器件。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请 请考虑标头中的 AM4376
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santhosh、

    TXS 是通用双向转换器件、适用于漏极开路接口和推挽(并非理想)。
    TWL1200是专用于 SD、UART、音频应用的专用器件。
    在内部、IO 线路的架构在 TWL 和 TXS 之间相似。 它使用一个上拉电阻器来转换信号电平以及一个触发边沿加速器。 此外、TWL 还具有用于 CLK 和 CMD 的特定于 SD、音频、UART 的缓冲器驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否意味着对于我的应用而言、TWL 器件优于 TXS 器件?

    我们已开始使用 TWL 器件进行设计,该器件位于 AM4376和 WL1837MOD 之间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santhosh、

    TWL 是 SDIO UART 和音频的特定于应用的转换器。
    您是否需要19位的转换? 您是否将使用 TWL1200的所有通道(UART RX TX CTS RTS 通道、音频时钟输入输出同步通道)?
    您是否需要 Q1或非 Q1商业版的此 TWL 器件? 如果不需要在所有通道之间进行转换、可以考虑 TXS0108、它只有8个通道、内部没有缓冲器或驱动器。
    根据这些设计要求、需要考虑 TXS 或 TWL。
    我想知道您选择的内容、如果您可以发送原理图、我希望这将会很好。