This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:关于推荐 TXB0304RUTR 的 TJ

Guru**** 2530760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/671635/txb0304-about-recommend-tj-of-txb0304rutr

器件型号:TXB0304

尊敬的支持团队:

客户请求推荐的 Tj、该 Tj 允许在  TXB0304长期运行、 d/s 只有绝对额定值。  请帮帮我。  和 BTW、是否有与建议的 TJ 相关的 FIT 数据? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    TI 仅指定 Tj 的绝对最大额定值、超过该值可能会出现可靠性问题。
    只要器件的电压/电流额定值保持不变、环境温度即为所有电气特性均为真值。

    所有 FIT 数据均可在以下链接中找到
    www.ti.com/.../estimator.tsp