This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:5VTTL 至3.3VTTL 双向电平转换器:什么?s 是最佳选择

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LVC4245A, TXB0108, SN74CB3T3245, SN74LVC16T245, SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/669870/sn74lvc8t245-5vttl-to-3-3vttl-bidirectional-level-shifter-what-s-the-best-choice

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC4245ATXB0108SN74CB3T3245SN74LVC16T245SN74LV4T125

您好!

我必须将本地总线从传统的 PLX 技术(Broadcom)电平转换到 Altera FPGA、并正在寻找最佳的 TI 电平转换器系列。

我正在考虑使用 SN74CB3T3245 (FET 总线开关)、SN74LVC4245A、SN74LVC8T245 (已在该论坛上推荐用于类似应用)或 TXB0108。

自动感应与、方向控制是次要考虑因素、只要在其他方面没有问题。

33MHz 双向、32位地址和数据线以及8位字节使能/奇偶校验。

一侧是 Broadcom PCI9080、仅5V TTL、Vout 和 Vin 的标准5VTTl 电压阈值。  电容为10pF、但 PCI9080数据表要求所有这些本地总线线路(地址和数据线路)上都有3k-10k Ω 上拉电阻。 8mA 电流输出

另一侧是 Alter FPGA、它是3.3V TTL (3.3V CMOS 也可用于其他器件)、最大 Vio 为3.6V。  电容为8pF。  3.3VTTL 下的4mA 电流输出。

感谢您的帮助、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    欢迎访问论坛-感谢您提供详细的帖子。

    我建议使用方向控制解决方案,如果这对您的系统有效的话--它可以提高信号完整性并减少可能出现的问题。

    我会使用 SN74LVC16T245 --它是我们拥有的最大的位宽3.3V 至5V 双电源转换器,它支持高达200MHz 的速度。 其中的几项应涵盖您的所有要求。

    用作钳位的总线开关也可以工作--高侧电容成为一个重要因素,需要外部上拉。 如果是我、我只想使用有效的解决方案、因为它使用的功耗更低、并且出现设计错误的可能性更小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应、Emrys。 出于好奇、对于未来的选项、您在提到"用作钳位的总线开关"时是否提到了 SN74CB3T3245 (FET 型总线开关)? 高侧需要外部上拉电阻器来获得高达5VTTL 电平(Vin 最小为2.0V、我相信是5VTTL)? 高侧电容为10pF 会是一个问题吗? 感谢您的帮助、Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在33MHz 时、10pF 负载可能足够低以避免出现问题、但它将取决于驱动器的输出阻抗。

    我们有一个非常好的视频系列、介绍了所有这些功能如何适用于 LSF 系列转换器(它们的工作方式与电压钳位非常相似)。 training.ti.com/LogicMinute
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Emrys、
    在阅读 SN74LVC16T245的数据表后、我对高侧有一个新的问题。 第7页的数据表指出、4.5-5.5V 电源的 VIH 最小 VCCI * 0.7。 这将达到3.5V 的 VIH 最小值。 在高侧、具有5VTTL 标准的 PCI9080的最小 VOH 为2.4V。 因此、PCI9080可以输出3.0V 逻辑高电平。 这在5VTTL 范围内、但 SN74LVC16T245不会将其视为高电平、因为它小于3.5V VIH 最小值。
    有什么想法吗?
    感谢您的帮助、

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    据我了解,要求32位转换器件以3.3至5.5V 的电压进行双向转换,5.5V 输入为2.4V 高电平的 TTL 输出。
    3.3V 至5.5V 可通过 SN74LVC16T245实现。 但是、鉴于您已经指出的 VIH 电平、从5.5V 到3.3V 的另一个方向是不可能的。
    您可以考虑使用 SN74LV4T125、这是一款可过压的单向转换器。
    对于3.3V 至5.5V、输入兼容 TTL、因此3.3V 输入可转换为5.5V。
    对于5.5V 至3.3V、电源为3.3V 时、2.4V 输入(5V TTL 对应的 VOH)将转换为3.3V。

    现在的挑战是器件是单向的、因此无法动态改变方向。
    请告诉我这是否适合您。