This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCHR16245A:SN74LVCHR16245A

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16245A, SN74LVCHR16245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/671395/sn74lvchr16245a-sn74lvchr16245a

器件型号:SN74LVCHR16245A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC16245A

我想在数据总线中使用 Transciver 来驱动多个闪光。 但我对 SN74LVC16245A 和 SN74LVCHR16245A 感到困惑。

这两个器件与我研究过的数据表大致相似、但其功能图使我很困惑。  

SN74LVCHR16245A 在数据路径中实现了两个非门、 而 SN74LVC16245A 没有门。  

SN74LVCHR16245A 显示 了这款16位(双八路)同相总线收发器

SN74LVC16245A 表示 器件旨在实现数据总线间的异步通信。

它们之间的差异是什么。 我很难理解适合我的设计的是什么。  


我正在连接一个具有多个闪存的处理器、但我想在它们之间使用一个缓冲器来驱动这些闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krystal、

    器件型号中的"H"表示它具有"总线保持"功能。 我将包括两个指向常见问题解答页面的链接、这些链接将帮助回答这一问题。

    (问题2)

    (问题6、也可能是问题7。 还有其他材料可以很好地查看超链接)

    请告诉我这是否有帮助、欢迎参加论坛!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢大家分享这些链接、这确实有助于我了解差异。

    因此、这意味 着 SN74LVCHR16245A 数据表图4的1A1引脚上显示的两个非门用于数据保持? 由于在 SN74LVC16245A 中,功能方框图中没有显示任何门。