This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:您能不能帮助解释 ESD 等级?

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/669428/sn74lvc07a-could-you-help-to-explain-the-esd-level

器件型号:SN74LVC07A

降级:

从数据表中、我们可以看到下图中的 ESD 额定值:

我们如何才能知道 ESD 保护在空气中的价值、并像下图中的其他器件描述那样联系我们?

非常感谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lian、

    这是 ESD 测试的两种不同标准。 为了帮助解释它们的差异、我将在 Cameron Phillips 中进行循环、他更了解这些 ESD 标准。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lian、

    正如迪伦所说、HBM、CDM 和 IEC 61000-4-2之间存在差异。 我们发布的一篇很棒的博客将解释这些差异

    如果您希望保护系统免受 IEC 61000-4-2 ESD 冲击、则应添加一个分立式 ESD 二极管。

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cameron:Dylan:
    感谢您的支持、我们提供了处理方法。
    非常感谢!

    此致
    祝你好运