This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16244A:将 LVDS301作为负载时的去耦和上升下降时间

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/671030/sn74lvc16244a-decoupling-and-rise-fall-times-with-lvds301-as-load

器件型号:SN74LVC16244A
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS301

大家好、团队、

我的客户要求提供 SN74LVC16244的去耦电容器。 由于它有4个电源引脚、建议如下:

"对于采用单电源的器件、建议使用0.1uF 电容。 如果有多个 VCC 引脚、则建议为每个电源引脚使用0.01或0.022uF 电容。 可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。 0.1uF 和1uF 通常并联使用。

在我看来、这种说法并不清楚、因为所有 LVC16244总共有4个电源引脚。 有什么建议? 在每个引脚上使用0.01u 至0.022u 的电容、然后用0.1uF 的电容对其进行分容。

另一个点是器件的上升和下降时间。 LVC16244使用1.5pF 的输入电容驱动 SN65LVDS301的输入引脚。 您是否对上升和下降时间进行了快速估算?

非常感谢您、此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    您可能会注意到、大多数逻辑产品说明书中都有相同的说法-其中许多逻辑产品说明书只有一个电源引脚、但有些则有多个电源引脚。 如果对每种器件都进行了定制、这将是理想之选、但这不是这样做的。

    由于 SN74LVC16244具有4个电源引脚、因此建议清除:如果有多个 VCC 引脚、则建议为每个电源引脚提供0.01或0.022uF 的电容。

    对于这样的轻负载、我预计上升沿大约为1ns。