This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT16244B:SN74LVT16244BDGGR 和74LVT16244BDGGRG4的差异

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/670838/sn74lvt16244b-the-differences-for-sn74lvt16244bdggr-and-74lvt16244bdggrg4

器件型号:SN74LVT16244B

大家好、

客户需要了解  SN74LVT16244BDGGR 和74LVT16244BDGGRG4的差异。  

但两个器件的电气参数和封装与数据表相同。  

他 确认 两个 IC 编号器件的电气参数和封装是否相同、

为什么仍然有两个不同的 IC 编号? 您会解释一下吗?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    从历史上看,G4和 E4后缀意味着设备的额定值为“绿色”或“无铅”。 然而,随着时间的推移,所有器件都被推到了这些新的“绿色”或“无铅”标准,但特定的可订购器件仍然可用,因此客户可以获得一致的可订购器件型号。 由于器件型号太长、SN 可能会下降。 这些器件是相同的。