This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:启用连接至 GND

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/670794/sn74lvc1g125-enable-tied-to-gnd

器件型号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G34

大家好、

我们使用 的是 SN74LVC1G125、μ O͞E 引脚通过10k Ω 电阻器连接到 GND、以保持常开状态。 此连接是否有任何问题? 提出这一要求的原因是数据表中的以下陈述。

感谢您确认 O͞E 我们是否可以继续使用10k Ω 电阻器连接到 GND。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    如果您要始终启用器件、为什么不使用 SN74LVC1G34、它没有 OE 引脚?

    "此连接是否存在任何问题。"

    "任何问题"都可以涵盖系统级的各种问题。 如果您可以向我展示 SN74LVC1G125在您的系统中的使用情况(最好是原理图或方框图)、那么我可能能够评论由于器件始终处于启用状态而可能出现的任何问题。

    从 SN74LVC1G125的角度来看、直接或通过下拉电阻器将输入连接到 GND 没有问题。  这样做基本上会将 SN74LVC1G125转换为 SN74LVC1G34。