This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:驱动光耦合器

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/669789/lsf0108-drive-optocoupler

器件型号:LSF0108

大家好、

我按如下方式连接了该器件、并希望将1.8V 转换为5V、以便使用 LSF0108器件驱动光耦合器。  

"0"运行完美、但无法获得"5V"和 B 输出。获得1.8V 而不是5V。

因此、当 A2输出为1.8V 时、光耦合器始终处于"打开"状态、而我需要处于"关闭"状态。  

请您提供反馈意见吗?

提前感谢

Shai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    我们有一些有关 LSF 系列器件的优秀培训视频。 以下是这些链接:
    training.ti.com/LogicMinute
    请告诉我这些信息是否有助于回答您的问题。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题已解决,谢谢。

    最棒的
    Shai