This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G80:时序问题

Guru**** 2551060 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/670383/sn74aup1g80-timing-question

器件型号:SN74AUP1G80

您好!

我的客户有兴趣 使用此 SN74AUP1G80作为时钟分频器、如应用手册中所示。 它的时钟频率为~100kHz。

相对于输入时钟、当覆盖时钟从驱动的覆盖模式变为高阻抗模式时、是否必须保持时序关系?

谢谢、

Chuchen

如应用手册中所示、我们对将此 DFF 用作时钟分频器感兴趣。 它的时钟频率为~100kHz。  

 

相对于输入时钟、当覆盖时钟从驱动的覆盖模式变为高阻抗模式时、是否必须保持时序关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chuchen、

    在输入时钟的下一个上升沿加上数据表中的 TD 之前、只有一个延迟(可以忽略不计)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的快速响应。  我会看到数据表开关特性部分中包含的 tpd 信息。

    此致、

    Chuchen