请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/670383/sn74aup1g80-timing-question
器件型号:SN74AUP1G80您好!
我的客户有兴趣 使用此 SN74AUP1G80作为时钟分频器、如应用手册中所示。 它的时钟频率为~100kHz。
相对于输入时钟、当覆盖时钟从驱动的覆盖模式变为高阻抗模式时、是否必须保持时序关系?
谢谢、
Chuchen
如应用手册中所示、我们对将此 DFF 用作时钟分频器感兴趣。 它的时钟频率为~100kHz。
相对于输入时钟、当覆盖时钟从驱动的覆盖模式变为高阻抗模式时、是否必须保持时序关系?