This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC238:设计指南

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC238, SN74LS11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/670418/cd74hc238-design-guide

器件型号:CD74HC238
主题中讨论的其他器件: SN74LS11

我对 CD74HC238和74LS11有疑问

1)CD74HC238:  ?输出端口是否不需要暂停?VCC 是否需要添加限流电阻

2)74LS11:输入端口连接到 MCU,如何在未配置 MCU 时确保输入为低电平?添加拉低电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要先澄清一些信息、然后才能提供帮助。

    1)CD74HC238: ?输出端口是否不需要暂停?VCC 是否需要添加限流电阻

    "暂停"是什么意思?  我从未听说过这个术语与 IC 的输出有关。

    输出是一个标准 CMOS 推挽式输出,其推荐电流驱动为4mA,它没有任何内部限制电路,因此驱动比我们推荐的输出电流更大的电流非常容易。  绝对最大值表列出了每个引脚的25mA 电流、作为它们可以处理的最大绝对电流。

    2)74LS11:输入端口连接到 MCU,如何在未配置 MCU 时确保输入为低电平?添加拉低电阻器?

    74LS11不是 TI 器件、但我假设您将讨论 SN74LS11。

    如果输入未被驱动为高电平或低电平、则可以在输入到接地之间添加一个电阻(10kohm)、以确保其保持低电平。