This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:SN74AVC32T245能否将电平从1.35V 更改为3.3V?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC32T245, SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/669830/sn74avc32t245-can-sn74avc32t245-shift-level-from-1-35v-to-3-3v

器件型号:SN74AVC32T245
主题中讨论的其他器件: SN74AVC16T245

您好!

我们希望使用电平转换器将多个信号从1.35V 转换到3.3V。 我们必须使用 SN74AVC32T245和 SN74AVC16T245。

1.35V 信号来自 FPGA。

VCCA 侧是否可以提供1.35V 电压、或者我们必须仅提供1.2V 或1.5V 电压?

如果我们的 VCCA 电源不是1.35V、那么您能建议使用将1.35V 转换为3.3V 的器件。

期待答复。

Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    感谢您关注我们的器件。 是的、这些器件可从1.35V 转换为3.3V。有关未来的问题、请查看常见问题解答页面。 如果您对某件事不确定、它会提供大量有用的信息。 欢迎来到论坛!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    非常感谢您的快速回复。

    VCCB = 3.3V 此器件很明显、我们希望清楚 VCCA。

    我们可以将1.35V 连接到 VCCA、还是只能使用1.5V?

    提前感谢

    谢谢、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.35V 是您要连接的电压。 下图本质上是您希望如何连接它。