This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH8T245:功率耗散

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/669303/sn74lvch8t245-power-dessipation

器件型号:SN74LVCH8T245

您好!

 SN74LVCH8T245的总功耗是多少?

此致、

Bhavishya AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我能不能对您的问题稍作澄清。 您是否在请求器件中可耗散的最大功率? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      是的、我是指  器件中可以耗散的最大功率。

    此致、

    Bhavishya AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法保证准确的值、因为涉及很多变量。
    www.ti.com/.../slva462.pdf
    这是一份应用报告、其中提供了使用热数据估算最大功率耗散的公式。 我还想注意的是、您不应超过数据表中的任何绝对最大额定值、因为这些值也可能是功率耗散的限制因素。