Other Parts Discussed in Thread: TXB0104
降级:
我们有两个有关 TXB0104设计的问题。
由于设计中没有更多的 GPIO 来控制 OE 引脚、我们是否可以使用1.8V 来实现 RC 延迟?
如果我们绘制的 TXB0104 PCB 线约为700cm、那么 PCB 是否存在任何问题?
请 请帮助提供一些建议。
非常感谢!
此致!
祝你好运
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
祝你好运、
由于设计中没有更多的 GPIO 来控制 OE 引脚、我们是否可以使用1.8V 来实现 RC 延迟?
我建议不要直接在 TXB0104的 OE 引脚上施加慢速输入、我的原因在本应用报告中进行了解释: 慢速或浮点 CMOS 输入的影响
但是、您可以添加延迟电路、以便在启动期间将 OE 引脚保持在低电平:
施密特触发缓冲器可以安全地支持慢速输入、并在电容器充电到足够高的值时向 TXB0104的输入输出干净的方波信号。 根据您的系统需求、可对 RC 电路进行调整、使其具有不同的延迟量。
如果我们绘制 的 TXB0104 PCB 线 约为700cm、那么 PCB 是否存在任何问题?
对于 PCB 布线、700 cm 的长度是难以置信的(7米?! 这是什么类型的 PCB?)。 我希望线路上的电容会让器件承受巨大的电容。 我们建议在线路上保持小于70pF 的电容。
您似乎需要高功率线路驱动器、而不是转换器。