This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:抖动性能

Guru**** 2517730 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC1T45, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/669270/sn74avc1t45-jitter-performance

器件型号:SN74AVC1T45
主题中讨论的其他器件: SN74AXC1T45

您好!

如果使用 SN74AVC1T45作为电压电平转换器、您能给我关于抖动性能的建议吗?

如果80MHz 和160MHz 时钟信号从1.8V 转换为1.2V,SN74AVC1T45是否会影响抖动性能(周期抖动、逐周期抖动等)?
此外、如果您有合适的解决方案、请告诉我。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato、
    我们没有 SN74AVC1T45抖动性能的测试数据。

    我们对 SN74AXC1T45进行了附加抖动的有限测试、低抖动(~25ps)输入源的典型抖动输出为~160ps 的总输出抖动。

    这些值不在数据表中,因为它不是完整的特性--它只是基准测试/典型数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San:

    感谢您的快速响应。

    我会咨询我们的客户、必要时会回来与您联系。

    此致、
    加藤