This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:输入电压与输出电压间的关系

Guru**** 2768165 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108-Q1, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/669417/lsf0108-q1-input-voltage-vs-output-voltage

器件型号:LSF0108-Q1
主题中讨论的其他器件: LSF0108

大家好、

我 知道 没有 VI_tl 或 VI_TH 等输入阈值电压、因为 LSF0108-Q1是无源的。

我将 使用 LSF0108与 I2C、后者转换3.3V 和1.8V 电压。

例如、如果任一电压的驱动较弱且高电平变为 VCC - 0.4V、如何确定输出电压?

我想知道 I/O 电压的关系。

我想知道输出端器 件在输入电压处于最差状态时是否能够正确判断高电平或低电平、或者如何将其设置为可判断的电压。

此致、

Tomoaki Yoshida