This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45:SN74AXC1T45能否支持从1.8V 到2.5V 的148.5MHz 信号电平转换、反之亦然?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/669356/sn74axc1t45-can-sn74axc1t45-support-148-5mhz-signal-level-translate-from-1-8v-to-2-5v-and-vice-versa

器件型号:SN74AXC1T45

您好!

能否使用 SN74AXC1T45将148.5MHz 时钟信号 电压电平从   1.8V 转换为2.5V、从 2.5V 转换为1.8V?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、
    148.5MHz 时钟相当于~300Mbps。

    从数据表第1页:
    当 VCCA 和 VCCB 电压均至少为1.65V 时、支持500Mbps 的速率

    所以-是的、这个器件将在300Mbps 时将1.8V 转换为2.5V。