This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245、TXB、TXS 和 LSF 部件之间有何区别?#39

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TXB0104, LSF0102, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/669348/sn74lvc8t245-what-s-different-between-sn74lvc8t245-txb-txs-and-lsf-part

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件:TXB0104LSF0102、TXB0304

尊敬的专家:

在我的原理图中、有用于 UART 的 TXB0104用于 GPIO 的 LSF0102&TXB0104以及一个 SN74LVC8T245。

我可以将 SN74部件用于所有接口吗? 有什么限制?

我能否向您学习 TXB/LSF/TXS/SN74器件之间有何不同?

根据我的理解、驱动能力是不同的。(TXB0304 > TXB0104 > TXS0104)我对吗?

如果我们有有关此主题的应用手册、请与我分享。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我基本上需要写一本书来解释每一个差异--让我们看看我是否可以使它变得简单快捷:

    LSF --无源转换器,适用于漏极开路和推挽协议。 有一个视频系列介绍了这些功能的工作原理:

    TXS --半无源转换器的工作方式与 LSF 非常相似,但增加了一些特性

    TXB -低驱动(20uA)缓冲转换器-工作方式类似于缓冲器,但具有非常弱的输出电流,可以过驱以改变方向。

    上述所有转换器都是"自动双向"转换器、这意味着信号可以随时改变方向、而无需控制位。

    SN74LVC8T245 --这款器件是方向控制型转换器。  必须使用方向位来确定是向上还是向下转换、信号不能单独改变方向、也不能在没有警告的情况下改变方向。 此器件不适用于 I2C 等开漏协议。