This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T08:5V 至1.8V 下行转换、VCC = 1.8V

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/668692/sn74lv1t08-down-translation-5v-to-1-8v-vcc-1-8v

器件型号:SN74LV1T08

大家好、

链接另一个我会回复的线程、以便不添加其他线程、但它已锁定、我无法这样做。 难道不应该有一个新的功能来根据另一个或类似的功能来创建新线程吗? https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/589509?tisearch=e2e-sitesearch

总之、当 VCC 为1.8V 时、该器件是否可以从5V 向下转换为1.8V? 我知道这将取决于 VIL、因此5V 信号需要是硬低电平、并可重新降至~0.55V MAX 以下。 还有其他限制因素吗?

A = 5.1V

b = 1.8V

VCC = 1.8V

谢谢!

Joe Stephan - FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Joe、
    我们将于周一返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    是的、当 LV1T08的 Vcc 设置为所需电压时、可以进行下行转换、在本例中为1.8V。

    正如您所注意到的、VIL 将需要匹配相应的1.8V 电平、没有其他限制因素与 VIH 的 r.t 相匹配。