This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16374A:SN74LVCH16374A 相对于 IBIS 的传播延迟

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16374A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/668714/sn74lvch16374a-sn74lvch16374a-propagation-delay-with-respect-to-ibis

器件型号:SN74LVCH16374A

我正在模拟 SN74LVCH16374A 的 IBIS 模型,并在其引脚上显示其波形。  

我想仿真数据表中提到的传播延迟1ns 至4ns、、  

IBIS 是否提供此信息?

第二个数据表显示传播延迟是在25°C 时计算得出的。 环境温度达到85C +会发生什么情况?

我的传播延迟会增大吗?

我能否从 IBIS 模型仿真温度与传播延迟波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad、
    IBIS 模型用于提供输出信号完整性信息。 它们不包括传播延迟信息或功能操作。

    我不确定您在25°C 时在哪里计算传播延迟。 在我看到的表中、它显示"在推荐的自然通风工作温度范围内(除非另有说明)"、这意味着在整个温度范围内保证传播延迟。